结果:找到"晶振 晶振材质 晶振分类",相关内容645条
- YXC可编程差分振荡器,频点125MHz,LVDS输出,应用于尿液分析仪
- 尿液分析仪是测定尿中某些化学成分的自动化仪器,它是医学实验室尿液自动化检查的重要工具,具有操作简单、快速等优点。仪器在计算机的控制下通过收集、分析试带上各种试剂块的颜色信息,并经过一系列信号转化,最后输出测定的尿液中化学成分含量。尿液分析仪一般由机械系统、光学系统、电路控制系统、分析处理软件、显示和打印系统组成。晶振在尿液分析仪中扮演着提供稳定的时钟信号的重要角色。尿液分析仪通常配备液晶显示屏,用于显示分析结果和操作界面。通过提供稳定的时钟信号,晶振确保液晶显示屏显示的内容清晰、稳定,以提供良好的用户界面体验。此外,尿液分析仪中可能包含各种传感器和执行器,用于检测和控制尿液样本的流动、温度等...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振,有源晶振,晶体振荡器,石英晶体振荡器,差分晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-04-07 14:53:00
- 最简单的测试晶振是否起振的方法
- 导致贴片晶振或者圆柱晶振不起振的原因有不少,例如接触到液体,表面有杂质,电容匹配不适,老化,材料劣质等原因。如果晶振不起振的话,产品相当于毫无用处,所以要区分产品用不了是石英晶振的因素,还是其他电子元器件的问题,就要先确定是否石英晶体谐振器起振,扬兴晶振给大家分享几个最简单的方法,看完你就懂!1、判断方法很多,用示波器看波形是最直接的,用数字万用表的电压档测电压也行,因晶振波形的占空比为50%,所以测得的平均电压为1/2Vcc左右,对于51单片机,在使用外置程序存储器的时候还可以测PSEN引脚或P0口引脚的电压或波形,只有晶振电路正常工作,那些引脚才会有信号输出,但现在很少采用片外扩展存储器...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 晶振起振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-01-03 10:29:00
- 优质晶振必备的5个条件
- 市面上的晶振,有些是以次充好,让采购者在选择时很难分辨晶振好坏。今天教大家如何区别优质晶振与劣质的频率元件。劣质的晶振通常会出现容易精度低,温度不过关,容易不起振,故障等问题。那么优质的晶振需要具备哪些条件?1、频差要稳定。不随温度等环境因素而变化。这个要求是首位的、必然的。即便是温补晶振,在常温范围内也有大约0。5ppm到2ppm的误差,做成钟表就相当于每年误差30秒左右。现在有些高精度的电子手表,年差在10秒之内,相当于0。3ppm,这是很不容易的高技术。2、老化率要稳定。不随时间而变化。这实际上就是标准的老化问题。频率尽管很准确也不随温度变化,但时间一长就变化了那也不行。因此老化率是另...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振,优质晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-12-30 10:13:00
- 冷知识科普:晶振突然坏了怎么办?
- 在使用过程中晶振突然坏了怎么办?这是许多晶振从业者不可避免接收到的客户问题,但如果说一定是质量不过关,那就有失偏颇了。比如,焊接方式错误,周围环境,温度范围,重大跌损和错误选择参数等,都有可能引起石英晶振不起振,停振,误差大及其他一些问题。以下是小扬给大家提供几点石英晶振的处理方法。大多数有用到晶振的客户,应该都遇到过晶振遇热停振这个让人无奈的问题,如果遇到这种问题,怎么办呢?不要慌,首先我们来分析下为什么会出现停振现象:晶振英文名为Crystaloscillator,它是电子产品中的重要部件,其作用是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,一旦工作频率不稳定就会会造成相关设备工作频率...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振石英晶振 晶振停振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-06-30 15:09:00
- 详解!晶振种类细分
- 石英晶振的核心功能是高精度频率源,被广泛应用于无线数据传输与计时,常被誉为电子产品的“心脏”,晶振的分类方式有很多种。下面小扬和大家细聊晶振的分类吧。一、按晶振封装石英晶振按封装或安装方式可以划分为直插(DIP)和贴片(SMD),SMD晶振具有尺寸小、易贴装等特点,主要用于空间相对较小的电子产品中,比如DIP应用于钟表、平板电脑、微型计算机等。SMD应用于智能手机、无线蓝牙、平板电脑等数码产品。二、按晶振类型按晶振类型可分为无源晶振(晶体谐振器)和有源晶振(晶体振荡器)。(一)、无源晶振1、普通无源谐振器(低频KHz/高频Mhz):KHz主要应用于移动终端、消费类电子、小型电子产品、钟表、工...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 晶振种类 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-04-15 18:53:00
- 干货!晶振材质及性能分类汇总
- 日常采购中,总会有客户会问到石英晶振和陶瓷晶振有什么区别?根据生产制作材料,晶振可以分为石英晶振和陶瓷晶振,根据字面意思也就是前者为石英材质生产的石英晶体,后者则是陶瓷材质所生产的陶瓷谐振器。1、按制作材料,分为石英晶振和陶瓷晶振。石英晶体振荡器是利用石英晶体(二氧化硅的结晶体)的压电效应制成的一种谐振器件,它的基本结构大致是从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片,它可以是正方形、矩形或圆形等),在它的两个对应面上涂敷银层作为电极,在每个电极上各焊一根引线接到管脚上,再加上封装外壳就构成了石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振。其产品一般用金属外壳封装,也有用玻璃壳、陶瓷或塑料...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 晶振材质 晶振分类 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-02-21 16:39:00
- 晶振停振竟然受这些原因引起!
- 在产品的生产过程中,很多的人都会遇到晶振不振或是停振的现象,又不知从何下手,更是一头雾水,又不知道问题出现在什么地方,下面就给大家讲解一下导致晶振不振乃至停振的主要原因分析。原因分析:1.当晶体频率发生频率漂移,且超出晶体频率偏差范围过多时,以至于捕捉不到晶体的中心频率,从而导致芯片不起振。2.在压封时,晶体内部要求抽真空充氮气,如果发生压封不良,即晶体的密封性不好时,在酒精加压的条件下,其表现为漏气,称之为双漏,也会导致停振;3.由于晶体在剪脚和焊锡的时候容易产生机械应力和热应力,而焊锡温度过高和作用时间太长都会影响到晶体,容易导致晶体处于临界状态,以至出现时振时不振现象,甚至停振;4.由...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 晶振 晶振停振 晶振停振原因 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-10-30 16:19:00
- 晶振原材料会影响到晶振哪些性能?
- 晶振由四部分组成,这四部分原材料的选用都会影响到晶振的质量。水晶片:影响老化特性,长期使用后频率不稳,易碎,寿命低;外壳:生锈,频率变化,密封性变化影响寿命;基座:密封性,短期稳定性,弹片易碎;导电胶:影响温度特性,抗振性。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 晶振原材料 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-08-24 15:10:00
- 如何判断晶振品质如何?高品质VS普通
- 许多人买东西喜欢货比三家,为什么要比较?原因很简单,不外乎在于价格和质量。举个例子,就晶振元器件而言,好品质晶振与普通晶振价格差异会比较大,采购者们却不知道它们两者之间究竟差在哪里,因为表面上看都差不多。小扬给大家分析一下什么是质量差的晶振?1、某些工厂生产的二等品被再次销售;晶振参数要求不高、长年存货、称斤卖、不良品。2、原材料有残缺被二次生产,如晶片的下脚料(使用晶片残次品或晶片边棱角)制作而成的晶振3、生产批次不统一;负载电容之间有相差,老化程度不同,时间不一样,不良混料。4、工艺生产流程不规范,制作过程粗糙。那么好品质的晶振具有哪些必备条件呢?1、高品质晶振严格按照国际标准流程制作,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 晶体振荡器 晶振品质 石英晶体 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-02-26 15:42:00
- 码住!晶振在电路中的符号
- Co——静态电容和支架引线等分布电容之和,一般约2~5PF。Cq——动态电容,表征晶体的弹性,值很小,在10﹣²pF以下。Lq——动态电感,表征晶体的质量,值较大,在几十mH~几百H。rq——动态电阻,机械摩擦和空气阻尼引起的损耗,阻抗很小,几~几百欧Ω。Lq1、Cq1、rq3——晶体基频等效电路。CLq3、Lq3、rq3——晶体三次泛音等效电路。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 晶振技术 晶振电路 晶振符号 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-08-11 17:52:00
返回